This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:功耗估算器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996281/tms320f280025c-power-estimator

器件型号:TMS320F280025C

大家好、

我们是否有用于 TMS320F280025C 的工具、允许客户根据使用的外设和运行时钟速率估算器件电流消耗?

谢谢、
Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jacob、

    我们没有用于此目的的工具。  但知道这会很有用是一个很好的投入、我们将在未来考虑这一点。

    最好使用数据表的电源编号、并针对不同频率手动进行数学运算、并使用提供的表格和图表禁用外设。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的告知! 我们是否有关于处理器功耗估算的任何应用手册?

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    不、我们没有任何应用程序。 注释。  数据表中确实包含了有关典型和最大功耗的信息、以及 一个表格、可让您根据未使用的外设来调整断电。  此外、还提供了一些图来根据更少的处理器时钟、电压和/或温度来调整断电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认 Devin!