This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:280049 FSI 功能

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996378/tms320f280049c-280049-fsi-function

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

现在我尝试对 FSI 函数进行编码、但我发现在 C2000ware 中只有 FSI 的 driverlib 类型示例、因为我们的项目 继承自2803x systerm、  

因此,读取 driverllib 示例并将其转换为“struct”类型的代码是不可避免的,这为我使用 FSI 示例增加了大量工作,我很难理解如何使用它。

您的 TI 团队是否有旧式 FSI 写入示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有为 FSI 编写使用位字段代码的示例。  请注意、位字段和 driverlib 方法的设计方式使 它们在同一用户应用程序中兼容。 因此、您可以尝试将 driverlib API 用于 FSI、并保留其他代码的位字段。
    您可以参阅 C2000Ware 中的文档'F28004x_FRM_EX_UG.pdf'。 此文档介绍了如何将 driverlib 支持添加到 bitfield 项目以及如何操作
    向 driverlib 项目添加位字段支持。

    此致

    Siddharth