This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVBLPFCKIT:TMDSHVBLPFCKIT 源代码

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVBLPFCKIT, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/996056/tmdshvblpfckit-tmdshvblpfckit-source-code

器件型号:TMDSHVBLPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

大家好、

TI 提供 TMDSHVBLPFCKIT 源代码? 有人可以提供吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装 controlSUITE、然后代码将位于以下文件夹中

    C:\TI\controlSUITE\development_kits\BLPFC_v1.0\BLPFC

    Shamim