This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:有关 EABI 和 COFF 的编译警告

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995922/tms320f280049c-build-warning-about-eabi-and-coff

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我的客户在构建项目时遇到警告。 警告如下:

建议:(性能) EABI 翻倍

         COFF 的精度为64位、而 COFF 为32位。 考虑

         将双精度值更改为浮点数以提高 FPU32模式下的性能。

 

它们在  Makefile 的编译配置中设置 float_support=fpu32。

例如、: sint32_t 为 long (数据类型)

Sint32_t PWM_FREQUENCY;

PWM_FREQUENCY =_IQ10 (MAX_FREQ);

当 MAX_FREQ=72345,时、没有警告。

 

Sint32_t PWM_FREQUENCY;

sint32_t abc;

PWM_FREQUENCY =_IQ10 (abc);

当 abc=72345,时、会出现警告。

 

Sint32_t PWM_FREQUENCY;

sint32_t abc;

PWM_FREQUENCY = abc<<10;

当 abc=72345,时 、没有警告。

 

问题是为什么会出现警告? 如何消除警告? 能否提供  EABI 和 COFF 的用户指南?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法重现您 的问题:

    您能否提供准确的项目设置? (.cproject、.project)

    -Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否与编译器版本相关? 它们使用 ti-cgt-C2000_20.2.1.LTS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了20.2。 仍然无法复制。\n 您能否共享准确的项目设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我会问他们。 谢谢!