This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:F28388中提供 FPU32支持

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995804/tms320f28388s-fpu32-support-in-f28388

器件型号:TMS320F28388S

您好!  

对 F28388中的 FPU32有一些疑问:

1) 1) 设置"处理器选项" FPU64时、F28388是否支持 FPU32?  

2) 2)如果受支持,这是正确的"typedef float 32_t"吗?

3) 3)如果受支持、"float32_t"、32位或64位的大小是多少?

客户正在使用他们自己的操作系统、该操作系统会将变量保存到堆栈中。 32位还是64位应该保存为"float32_t"?

从我的角度来看、F28388支持 FPU32、大小为32位。  

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    1) 1)是的

    2) 2)是的

    3) 32位

    您可以将32位变量保存到堆栈中。 如果有任何问题、请告诉我。

    -Shantanu