This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:具有 DRV8301 BOOSTXL 的评估板尺寸

Guru**** 2765465 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, BOOSTXL-DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995976/launchxl-f28069m-evaluation-board-dimensions-with-drv8301-boostxl

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8301

尊敬的 TI:

我将更改我们医疗设备读取器单元的设计、其中包含 用于 电机控制的 LAUNCHXL-F28069M 评估板。 您能否在我们的新阅读器设计中提供安装了 BoostXL-DRV8301的评估板尺寸、以实现间距? 此板还将用作测试控制器、并与包含系统控制器的系统中的主板配合使用。

此致、James