This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何对编程器 XDS100V2的 EEPROM 进行编程

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995663/tms320f28069m-how-to-program-eeprom-of-programmer-xds100v2

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28069ISO

大家好!

最近、我使编程器基于  
C:\ti\controlSUITE2_DMC Rev\developing_kits\~controlCARDs\TMDSCNCD28069ISO_v1_1\R0_4
但遗憾的是、它不起作用  
我认为 需要对93C56进行编程、对吗?  
如果是,请告诉我谁来做?
 我还需要了解其他什么来制作这样一种程序和仿真器吗?
感谢您的关注。
Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    正确的是 EEPROM 需要映像。  我已附加了应该对 FTDI EEPROM 进行编程的文件(以及一个批处理文件)、以用作具有串行反向通道的 XDS100v2。

    最棒的
    Matthewe2e.ti.com/.../3731.xds100v2_2D00_FT_5F00_Prog_5F00_v2.2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的,谢谢。

    我有另一个基于 XDS100v1的 Home Made 编程器 、我从 HVKit.v2.1 (黄色 PCB)获取该编程器

    它与93lc46一起使用、感谢    您的帮助、请告诉我如何对 FT2232D 和93lc46进行编程

    最好。

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    我如何对其进行编程,是通过直接 连接到 FT2232D 的 USB 电缆,还是需要其它接口?

    我在一些评论中看到,CPLD 需要它吗?
    谢谢、您能抽出时间向我解释一下。

    最好。

    Dave。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    此主题提供了有关 XDS100v1 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/21086/important----c2000-experimenter-kit-dual-rs232-fix 编程的说明 

    是的、所有这些都可以通过原理图中列出的相同 USB 连接来完成。  我认为上面的链接会更全面地解释这两种情况(涉及 XDS100v2批处理方法的内容较少)。

    最棒的

    Matthew