This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388D:TRM 中的 CLB X-BAR MUX 条目命名

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995500/tms320f28388d-tms320f28388d-clb-x-bar-mux-entries-naming-in-trm

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 TI:

在 F2838x 的 TRM 中、 CLB X-BAR 的 CMPSS 多路复用器条目被称为 CMPSS1.CTRIPH 和 CMPSS1.CTRIPH_OR_CTRIPL 等。 它不应该是'CMPSS1.CTRIPOUTH'和'CMPSS1.CTRIPOUTH_OR_CTRIPOUTL'等等?  

谢谢

Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    文档中的内容是正确的。 CTRIPOUTx 进入输出 XBar、即从器件输出。 CTRIPx 转到 ePWM、CLB 等模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,  

    您能否更正其他处理器(例如 F28002x (SPRUIN7A)、F28004x (Sprui33d)中提到  CTRIPOUTx 而不是 CTRIPx)中的名称??

    谢谢

    Abhishek

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    其他器件的文档中已经修复了这一问题。 器件文档具有不同的发布周期、因此您应该在下一个发布版本中看到它们。 感谢您将此事提请我们注意。