This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:我们可以支持哪些 SD 卡类型/大小?

Guru**** 2770065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992261/tms320f28386d-what-sd-card-type-size-can-we-support

器件型号:TMS320F28386D

您好、查姆斯、

我的客户计划使用 SPI 来实现 SD 卡功能、他想知道我们可以支持哪种 SD 卡和最大内存大小。

请告知我应该如何回复他?

感谢你的帮助。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我不知道我们的 SPI 定义了任何限制。 更重要的是他们使用什么软件以及它是否仅支持特定类型/大小。 例如、如果他们打算使用 FatFs、则应检查其文档以查看其支持的内容。

    惠特尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、

    FatFs 是访问 SD 卡的唯一方法、还是我们可以使用通用 SPI 协议来读取/写入 SD 卡、例如访问外部 SPI 存储器?

    我们没有 driverlib sd_card 示例、我们是否计划实施此示例项目?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果他们不想使用文件系统、则不必使用文件系统。 这里有一个旧的应用手册+参考代码 、它与 SD 卡连接、而不是文件系统、可用于指导。

    将 F2837x SD_CARD 示例移植到 driverlib 以及 F2838x 等较新器件会被归档到我们的待办事项中、但我们还没有目标发布日期。

    惠特尼