This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:温度传感器仅支持外部基准模式

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995513/tms320f280025c-only-external-reference-mode-is-supported-for-the-temperature-sensor

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好、支持团队、

我发现一条混淆的评论"温度传感器仅支持外部基准模式。" 在中

C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\driverlib\adc.h

但示例项目"C2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f28002x\examples\adc\adc_ex3_temp_sensor.c"可使用内部参考进行配置。

请确认"温度传感器仅支持外部基准模式"信息是否正确。 RM 或 DS 中未指定此值。

此致、

Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    您的查询已转发给专家。 您很快就会收到回复

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    器件的 ADC 温度结果已经针对外部基准进行了测试、并且外部基准所需的校准参数出现在 TI OTP 位置。 TMS320F280025C 数据表包含温度传感器的测试条件和结果。

    您也可以使用内部基准、但尚未验证该器件的校准参数、使用内部基准和外部基准时、您可能会看到温度有一些差异。

    就该示例而言、为了展示温度传感器的使用、基准设置为内部、但您可以将其更改为外部以用于您的目的。

    谢谢、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    感谢您提供信息丰富的回复。

    问题