This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:CCS 调试命令错误-180

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995750/tms320f28075-ccs-debug-commannd-error--180

器件型号:TMS320F28075

CCS(版本:10.0.0.00010)、デバッグ(虫マーク)でEEPROMにプログラム書き込みを実行すると下記エラーメッセージが出ます。本ターゲットボードは、電源電圧を定格を超える電圧まで上昇させてしまい、動作しなくなったが、破損したIC(2個)を交換した結果、動作するようにはなりましたが、プログラムの書き込み時下記のエラーが出てしまいます。CPUまで破損することは無いと思っていますが、どのような原因が考えられますか?

(__LW_AT__出错 MASSEGE)

连接到目标时出错:

(错误-180 @ 0x0)

控制器检测到目标功率损耗。

用户必须为目标打开或连接电源。

(仿真包9.1.0.00001)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仅使用英文重新询问此问题