This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:启用 PFC-升压微块

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995601/tmdshvmtrinspin-enabling-pfc-boost-micro-block

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

我们最近购买了上述套件、它附带了 F2806xM 隔离式磁条卡。  我将使用3引脚85-132 VAC 插座为具有110V AC 的套件供电。  默认情况下是否启用了 PFC-升压器模块? 如果我按照硬件手册中的说明连接 BS-1 -BS-3和 BS-4 -BS-5、它是否会向逆变器提供400V 直流电压。  我需要驱动三相230V ACIM。

找不到任何示例代码或 GUI 选项。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 PFC 由 C2000控制器控制、您需要在项目中添加相关的 PFC 算法代码以启用和实施 PFC。

    否 如上所述、默认情况下会禁用 PFC、并且 motorWare 中没有专用的 PFC 代码、因此直流总线电压应等于输入 Vac*SQRT (2)。