This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:InstaSPIN-FOC 实验:is08_overmodulation

Guru**** 2551200 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994561/tms320f280049c-instaspin-foc-lab-is08_overmodulation

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我对 MotorControl_SDK 中的 InstaSPIN-FOC 实验项目有疑问。

尤其是在 is08_overmodulation 上。

is08_overmodation.c 文件中的 main()函数具有 如下所示的代码行。

   //
   //设置 OVM PWM
   //
   HAL_setOvmParams (halHandle、&pwmData);

我发现 HAL_setOvmParams()没有在实验室用户指南的任何位置进行说明。

此函数是什么?

为什么在本实验中调用此函数?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于根据硬件设置过调制的参数。 您可能会在 hal.h 中找到可帮助您理解该函数的函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    HAL_setOvmParams()按如下方式设置噪声窗口:

       pPWMData->noiseWindow = HAL_PM_Noise_Window_Set;

    什么是噪声窗口?

    噪声窗口在过调制方面的作用是什么?

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它用于避免依赖于硬件板的开关噪声。 这些参数在 HAL_SetTrigger()中用于设置 ADC 触发点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗燕明、您好!

    感谢您的评论。

    我已经将 MotorControl_SDK 中的 HAL_SetTrigger()与 Motorware 中的 HAL_SetTrigger()进行了比较。

    我发现 PWMData.noiseWindow 的变量是 新在 MotorControl_SDK 的 HAL_SetTrigger()中使用的。

    关于 HAL_SetTrigger()函数,  在 MotorControl_SDK 和 Motorware 之间设置 ADC 触发点有何差异?

    请向我详细解释。

    感谢您的指导。

    此致、

    JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、使用相同的方法时稍有不同。 如果您使用的是支持 motorWare 的 C2000控制器、则可以继续使用 motorWare 中的代码。

    您可能会在实验指南中找到有关过调制的详细信息。