This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02002:PMP21553 SiC_FLT/RSVD1_P 信号

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21553, TIDM-02002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994493/tidm-02002-pmp21553-sic_flt-rsvd1_p-signal

器件型号:TIDM-02002
主题中讨论的其他器件:PMP21553

任何人都不  知道该 RSVD1_P 和 RSVD2_P 在 TIDM-02002上的用途是什么? 它连接 到两个 PMP21553晶体管驱动器板、 在那里被命名为 SiC_FLT、但它未连接任何器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    RSVD 表示保留。 该引脚保留用于开发、潜在未来扩展或其他原因的功能。 您可以理解、在 PMP21553设计中、SiC_FLT 引脚似乎未连接、这可能是这两个引脚被标记为 RSVD1/2_P 的原因

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这显然不能回答我的问题、我想知道这是否用于温度测量? 处理器附近有电阻器、根据其值、我想知道这是不是...? 如果是这样、那么为什么从设计中将其删除并标记为保留、并且电阻器都仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    我尊重您对此回答不满意。 TI 保留使用 TI 参考设计进行研究、拓展未来和实现其他内部目标的权利。 偶尔会根据这些目标开发其他电路。 i 这些情况下、如果不影响整体设计、TI 可能会也可能不会选择记录电路的预期用途、如文档所述。


    这些组件和电路的存在不会影响 TIDM-02002系统、因为 TIDM-02002系统旨在使用、因此、我认为将这些节点标记为"保留"是一个完整的文档产品。 如果电路对 TIDM-02002的公布结果产生影响、我们将披露其目的。  

    此致、
    Cody