主题中讨论的其他器件:PMP21553、
任何人都不 知道该 RSVD1_P 和 RSVD2_P 在 TIDM-02002上的用途是什么? 它连接 到两个 PMP21553晶体管驱动器板、 在那里被命名为 SiC_FLT、但它未连接任何器件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
任何人都不 知道该 RSVD1_P 和 RSVD2_P 在 TIDM-02002上的用途是什么? 它连接 到两个 PMP21553晶体管驱动器板、 在那里被命名为 SiC_FLT、但它未连接任何器件。
Pawel、
我尊重您对此回答不满意。 TI 保留使用 TI 参考设计进行研究、拓展未来和实现其他内部目标的权利。 偶尔会根据这些目标开发其他电路。 i 这些情况下、如果不影响整体设计、TI 可能会也可能不会选择记录电路的预期用途、如文档所述。
这些组件和电路的存在不会影响 TIDM-02002系统、因为 TIDM-02002系统旨在使用、因此、我认为将这些节点标记为"保留"是一个完整的文档产品。 如果电路对 TIDM-02002的公布结果产生影响、我们将披露其目的。
此致、
Cody