This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:最大 EtherCAT 处理数据大小

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995535/tms320f28388d-maximal-ethercat-process-data-size

器件型号:TMS320F28388D

大家好、

我开始在 TMS320F28388D 上进行 EtherCAT 开发。

我能够获得一些正在运行的示例、并为邮箱通信添加了一些自定义对象。 现在、我想开始使用处理数据。 我无法找到有关 TMS320F28388D 中 ESC 支持的最大可能处理数据大小的信息。 我唯一发现的是在为 TI 示例生成所需文件时 SSC 中的设置。
TI 将 MAX_PD_INPUT_SIZE 和 MAX_PD_OUTOUT_SIZE 的值设置为0x44。

这些0x44字节是真正的硬件限制还是只是一些随机值?
如果0x44不是硬件限制、则处理数据大小的限制是多少?

我们希望通过 FSI 以菊花链形式连接多个 C2000控制器、因此通过一个 ESC 实现8 (或更多)轴。 想法是、每个轴都支持 CiA402协议。 因此、我们达到了大于0x44字节的处理数据大小。

谢谢、此致、

Marcel。