This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:FCL SFRA 示例未生成 PWM

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, LAUNCHXL-F28379D, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995458/launchxl-f28379d-fcl-sfra-example-not-generating-pwms

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他部件:controlSUITEDRV8305

我正在尝试使用双电机 dyno 设置从 controlSUITE 运行示例。 我将  LAUNCHXL-F28379D 与2个 DRV8305 Booster Pack 搭配使用。 我将按照本示例的手册操作、但我已经卡在1级。

我已经配置了跳线、将功率级更改为 DRV8305、并使用1级设置编译了该示例。 当我转到调试并将 EnableFlag 设置为1时、它开始运行(IsrTicker 正在计数)。 我已经验证了图形输出、它们在手册中看起来是一样的。 然后、我连接了示波器以监控 J4引脚40上的 PWM 输出信号、并且没有 PWM。 我已经仔细检查了外设寄存器:TBCTR 正在计数、CMPA 正在更改、GPAMUX1 GPIO0设置为01以生成 EPWM1A 输出。 但引脚上的电压是恒定的0V。

问题可能出在哪呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否检查 TripFlagDMC 是否设置为1?

    您是否能够使用3phGanInvv Booster Pack 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Ramesh、

    是的、设置了 TripFlagDMC (我不知道为什么-电机未连接、那么什么会使过流跳闸?)。 但是、我尝试对设置标志的代码进行注释、以便将其保持为0并且没有任何变化- MCU 引脚上仍然没有 PWM 输出。

    我没有尝试使用 GaN Booster Pack。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU CMPSS 检测到的相电流反馈应处于特定的电压范围(1.65V+- 1.20V 左右)内、该电压范围被视为正常的安全电机电流。 如果这些超出这些范围、CMPSS 将生成跳闸事件并关闭脉冲。 建议查看 Booster Pack 原理图和 LaunchPad、并查看相应的连接和电压范围。 希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了代码、似乎有一个默认电流增益设置(x40)用负数对 unsigned int 变量进行溢出。 将增益更改为更合理的固定值(至少对于1级-现在我有 PWM 输出)。 我浪费了整整一天的时间来调试错误的示例代码!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您必须仔细查看此内容。 这是坏的、好的。 浪费了一段时间、但也有助于提前调试解决方案。