This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连接 J206和 J209接头的5V 偏置电源设计

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994495/5v-bias-supply-design-connecting-j206-and-j209-headers

器件型号:TIDM-02002

 在 TIDM-02002设计中、是否有任何设计可帮助提供适用于 J206和 J209接头的5Vp 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下。 我明天会回答。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pawel、

    我们没有针对这些接头的偏置电源。 未来的设计可能具有与该偏置电源非常相似的特性。

    此致、
    Cody