This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C-Q1:CMPSS DAC 静态增益误差

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994454/tms320f280049c-q1-cmpss-dac-static-gain-error

器件型号:TMS320F280049C-Q1

您好、专家、

我的客户参阅 F28004x 数据表(SPRS945F)中的"图7-51 CMPSS DAC 静态偏移量"、"图7-52 CMPSS DAC 静态增益"和"7.10.5.1.2 CMPSS DAT 静态电气特性"。

客户问题:
Q1)图7-51说明了失调电压误差和增益误差、并且包括了这两个误差。 这种理解是否正确?
Q2)如果清除了偏移误差,则下图中的增益误差图是哪个色线(蓝色或洋红色)?

此致
Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    增益误差与偏移误差无关、因为它是传递函数的斜率。 图7-51和7-52都具有增益和偏移误差、如图所示、但7-51仅显示偏移误差和7-52增益误差。 无论是否消除偏移误差、增益误差都保持不变。 在这种情况下、唯一变化的是总误差。

    请告诉我们这是否不清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的支持。
    我收到了您对我的详细问题的回答、如下所示。


    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_TMS320F280049C_2D00_Q1_5F00_-CMPSS-DAC-Static-Gain-Error.xlsx


    因此、这个 e2e 线程中的答案是:
    问题1. 是的、正确。
    问题2. 品红色线条正确。

    此致、
    Saito