This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:如果 CPU 运行、则无法置入断点

Guru**** 2930890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995237/codecomposer-impossible-to-put-a-breakpoint-if-cpu-run

器件型号:CODECOMPOSER

您好!

目前我正在开发 TMS320F28277D,并使用 Code Composer Studio (版本:10.1.0.00010)来刷写和调试代码。

我的问题如下:启动 CPU 后、如果我尝试放入断点、则不会考虑它(CPU1或 CPU2上的行为相同)。 如果我希望将该断点考虑在内、则需要在放置断点之前停止 CPU。

您是否有解决此问题的解决方案?

提前感谢、

武术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Martial、

    我相信您正遇到这一已知问题:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9781

    CCS 10.1.0附带  EMU20_M05、但没有修复程序。 请在 CCS 10.1.0安装中更新 TI 仿真器包(或安装最新的 CCS 版本)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    感谢您的快速回复。 我已经测试了 CCS 的最后一个版本、问题得到了解决。

    再次感谢、

    武术