This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:内核2看门狗刷新

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994789/tms320f28388d-core-2-watchdog-refresh

器件型号:TMS320F28388D

各位专家、您好!

这是我的情景。

我在 Core1和内核2中启用了内部安全装置。

借助自定义接口、我能够为软件创建一个方案、使其停止内核1中的看门狗刷新脉冲。

我看到软件没有返回。

但是、当我仅启用内核1看门狗并重复测试时。 生成会返回。

欢迎提出任何建议。

此致、

Mohan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    [引用 userid="463781" url="~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994789/tms320f28388d-core-2-watchdog-refresh "]我发现该软件不会回来。

    这意味着它不会回来? 您的意思是,复位后,代码不会重新启动吗?由于您只允许 CPU1看门狗超时并发出复位命令,因此 CPU2看门狗不重要,因为这甚至不会超时。 对吧? 您能否仅启用 CPU2 (Cor2)看门狗并查看发生了什么?  

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    这是一个汇编问题。

    即使看门狗复位地址不可用、编译的代码也会在代码中进行修复、但无法正常工作

    此致、

    Mohan