This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:引导模式、 电路设计

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994821/tms320f28388d-boot-mode-circuit-design

器件型号:TMS320F28388D

主题中讨论的其他器件: C2000WARE

TMS320F28388D

2、用途:

我想在此芯片上添加一个 SDRAM 存储器。

3、问题:

(__LW_AT__1)DSP 的 GPIO_72引脚被引导模式选择开关占用。

此时、扩展 SDRAM 的数据位 D12也需要连接到 GPIO72。

(__LW_AT__2)DSP 的 GPIO_44引脚被以太网引脚占用。

此时、扩展 SDRAM 的地址位 A4也需要连接到 GPIO44。

(__LW_AT__3)DSP 的 GPIO_75引脚被以太网引脚占用。

此时、扩展 SDRAM 的数据位 D9也需要连接到 GPIO75。

4、尝试解决方案:

尝试1:(仅修改冲突的地址行和数据行)

将外部扩展的 SDRAM 冲突地址行 A4连接到 EMIF1_A13 (根据原始 SDRAM_A4、不连接到 EMIF1_A4)。

将外部扩展 SDRAM 的冲突数据线路 D9和 D12连接到 EMIF1的 D16和 D17 (根据原始 SDRAM_D9和 D12、未连接到 EMIF1_D9和 D12)。

连接方法如下:

尝试2:(将 SDRAM 的地址线和数据线连接到整个 DSP 的 EMIF1进行转换)

将外部扩展 SDRAM 的地址行 A0-A12连接到 EMIF1_A5-A17

将外部扩展 SDRAM 的数据线路 D0-D15连接到 EMIF1_D16-D31


5、要询问的问题
如果您为上述两次尝试选择第一种连接方法(仅修改冲突的地址行和数据行)、请勿修改其他地址行和数据行。

此连接方法如下图所示:


在这种连接方法中、地址线和数据线没有相应地连接。
在 CCS 端驱动程序时也很方便。
只需在连接硬件后修改代码中的引脚、如下图所示。
注释如下所示:

根据此修改、它是否符合 DSP 的外部扩展连接标准? 它是否影响 SDRAM 的正常使用?


6、选择尝试1的原因是:

修改 PCB 图非常方便。

7、您对修改的建议是什么?


我在这里要问!

谢谢!