主题中讨论的其他器件: C2000WARE
TMS320F28388D
2、用途:
我想在此芯片上添加一个 SDRAM 存储器。
3、问题:
(__LW_AT__1)DSP 的 GPIO_72引脚被引导模式选择开关占用。
此时、扩展 SDRAM 的数据位 D12也需要连接到 GPIO72。
(__LW_AT__2)DSP 的 GPIO_44引脚被以太网引脚占用。
此时、扩展 SDRAM 的地址位 A4也需要连接到 GPIO44。
(__LW_AT__3)DSP 的 GPIO_75引脚被以太网引脚占用。
此时、扩展 SDRAM 的数据位 D9也需要连接到 GPIO75。
4、尝试解决方案:
尝试1:(仅修改冲突的地址行和数据行)
将外部扩展的 SDRAM 冲突地址行 A4连接到 EMIF1_A13 (根据原始 SDRAM_A4、不连接到 EMIF1_A4)。
将外部扩展 SDRAM 的冲突数据线路 D9和 D12连接到 EMIF1的 D16和 D17 (根据原始 SDRAM_D9和 D12、未连接到 EMIF1_D9和 D12)。
连接方法如下:


尝试2:(将 SDRAM 的地址线和数据线连接到整个 DSP 的 EMIF1进行转换)
将外部扩展 SDRAM 的地址行 A0-A12连接到 EMIF1_A5-A17
将外部扩展 SDRAM 的数据线路 D0-D15连接到 EMIF1_D16-D31
5、要询问的问题
如果您为上述两次尝试选择第一种连接方法(仅修改冲突的地址行和数据行)、请勿修改其他地址行和数据行。
此连接方法如下图所示:


在这种连接方法中、地址线和数据线没有相应地连接。
在 CCS 端驱动程序时也很方便。
只需在连接硬件后修改代码中的引脚、如下图所示。
注释如下所示:

根据此修改、它是否符合 DSP 的外部扩展连接标准? 它是否影响 SDRAM 的正常使用?
6、选择尝试1的原因是:
修改 PCB 图非常方便。
7、您对修改的建议是什么?
我在这里要问!
谢谢!