This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:首次编程后、器件无法连接

Guru**** 2918550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995133/tms320f28031-device-cannot-be-connected-after-first-program

器件型号:TMS320F28031

大家好、

我正在帮助我的客户解决他们在 F28031上的生产问题。

在他们的最新生产过程中、他们注意到在首次编程后、他们的大多数电路板无法通过 CCS 进行连接。 即使使用相同的 PC 和仿真器也是如此。

客户确定他们没有对任何 CSM 密码进行编程。  错误报告为 Error-1015@0x0

我建议客户将引导模式更改为 waitboot、但错误仍然无法修复。

BU 是否对后续调试测试有任何建议?

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    即使客户没有按照您所述对 CSM 进行编程、也有可能会产生干扰。  这个问题是、即使 CSM 被擦除(0xFFFF)、仍然必须虚拟读取 CSM 密码才能"解锁"器件。  当仿真器尝试连接时、如果客户的代码在 CSM 保护的地址范围内、如果这个虚拟读取还未执行、它将锁定 JTAG。

    1)我会要求客户在 main 的代码中早期插入 CSM 密码位置的虚拟读取(他们可以在 sysinit 函数的代码示例中看到这一点)。

    2)但是,您对 WaitBoot 模式的看法应该可以解决此问题。  即使 CSM 等待引导模式发生了一些意外编程、也允许我们建立与器件的连接。  我会与客户核实他们用于设置引导模式的驱动强度/电阻器拉电阻器。  我认为内部上拉电阻大约为400uA、因此我们需要将其过驱。  

    如果客户可以立即尝试#1、并看到它解决了新编程器件上的问题、我们可以确保这是我们正在处理的问题(与坏的 CSM 相比)。

    对于#2、我无法解释为何等待引导模式不允许连接。  在这种情况下、代码将始终位于非安全区域、并且不应进行阻止。

    最棒的

    Matthew