This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何解读电路板上的 LED?

Guru**** 2611165 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994507/tms320f28379d-how-do-i-interpret-the-leds-on-the-board

器件型号:TMS320F28379D

是否有说明此微控制器上绿色、红色和蓝色 LED 相关性的文档?  我的控制器当前有一个稳定的绿色 LED、一个缓慢闪烁的红色 LED 以及一个快速闪烁的蓝色 LED。  我的同事在另一个工作台上的设置完全相同;但是、当红色 LED 闪烁时、他的 LED 显示为蓝色和绿色稳定。  有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 一旦您提供以下信息、专家将很快与您联系:

    请详细说明使用的确切电路板型号和名称。

    谢谢、

    Vince

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的板是 C2000 LaunchPad XL、TMS320F28379D、版本2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我建议您查看 LaunchPad 用户指南。 在这里、您可以找到演示软件和 LED 使用说明。

    https://www.ti.com/lit/ug/sprui77c/sprui77c.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gus、

    感谢您的反馈。 遗憾的是、用户指南中有关 LED 详细信息的内容非常少、我希望了解更多信息。  用户指南仅提到蓝色和红色 LED 将亮起、具体取决于 ADC 是在中标度以上还是低于中标度进行采样。  它没有提到绿色 LED、也没有提到 LED 闪烁的重要性和闪烁速度。  我看到了稳定的 LED、慢速闪烁、快速闪烁等组合、但我仍然不明白 LED 试图告诉我什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这有助于:

    • D1 (绿色):MCU 3.3V 电源(您可以在原理图中看到这一点)
    • D9 (红色)/D10 (蓝色): ADC 每隔1秒对引脚 ADCIN14进行一次采样、采样数据表示如下:如果采样高于中标度(2048)、蓝色 LED D10将亮起。 如果样本低于中标度、红色 LED D9将亮起。
    • D4 (绿色):FTDI (嵌入式仿真器) 3.3V 电源(您可以在原理图中看到这一点)
    • D7 (蓝色)/D8 (红色):FTDI (嵌入式仿真器) LED (您可以在原理图中看到此情况)

    D7和 D8 LED 在有嵌入式仿真器活动时闪烁(单步执行 CCS 上的代码、或加载到闪存和 RAM 中的代码)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注 D9和 D10是用户 LED。 它们的使用取决于 MCU 上运行的代码。 我在上面给出的描述假定演示应用正在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Gus!  我认为这回答了我的问题。