This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:闪存编程器

Guru**** 2805935 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28334, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991312/tms320f28334-flash-programmer

器件型号:TMS320F28334
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

大家好、

你好。

我们的客户正在 TMS320F28334上使用 CCS v3.3。 他们是否可以在他们的面板 PC 中安装一个软件、该软件将通过 USB 电缆永久连接到他们将安装 FT2232D USB 接口芯片的新控制器板?  不需要额外的硬件。  这段软件将用于对 F28334中的闪存进行编程。  无需调试功能。  
谢谢!
艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    软件是否用于更新固件/应用程序? 没有这样的代码可通过 USB 对闪存进行编程。 但是, 有几个示例可用于参考。 这些内容包含在 C2000Ware "F28335_CAN_FLASH_kernel"和"F28335_FLASH_kernel"(SCI)中。 这些示例将代码下载到 RAM、然后运行该代码、从而允许将应用程序编程到闪存中。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您关注这个 Siddharth!

    客户不是真的在寻找新的项目来解决。  

    他将在他们的平板 PC 上加载 CCS 3.3、而不使用源代码。

    然后、他们自己的客户可以通过 USB 端口进行连接、并使用 F28xx 片上闪存编程器来刷写芯片。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Art,

    客户是否希望启动 CCS 并使用 F28xx 片上闪存编程器? 如果是、则电路板需要具有板载 仿真器才能连接到目标

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    你好。

    客户刚刚意识到集线站配备了仿真器。 他认为、此电路板上唯一能够实现此功能的 IC 芯片是 FT2232D USB 接口。 客户已将该相同的电路集成到他正在设计的电路板中。 如果客户在这里遗漏了什么、请告诉我。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    如果集线站具有仿真器、客户是否可以将电路板连接到集线站并使用 CCS 连接到目标? 如果是、则可以使用片上闪存编程器。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siddharth、

    只是下面的客户逐字跟进。

    "我已经构建了一个原型板、但无法使用 CCS 3.3连接到处理器。

    我在集线站原理图中看到有一个标记为 U3的芯片、这是一个 EEPROM。  

    此芯片是否包含板载仿真器所需的信息或编程代码?  

    如果是、是否有可集成到定制板中的编程版本?"

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    您可以请求客户查看控制卡的原理图。 这将使他们了解如何连接仿真器

    https://www.ti.com/lit/zip/sprr102

    此致

    Siddharth