This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:BiSS-C 位置管理器的引脚映射

Guru**** 2468610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/995005/tms320f28377s-pin-mapping-of-biss-c-position-manager

器件型号:TMS320F28377S

您好!

我对 BiSS-C 位置管理器的资源要求有一些疑问。

在《C2000位置管理器 BiSS-C 库用户指南》中、介绍 了资源要求

位置管理器使用 EPWM4、GPIO6和 GPIO7作为专用资源。

我可以更改专用资源吗? 是否可以从 EPWM4更改为 EPWM2?

SPICLK 和 GPIO7是否应该被物理连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是这些库、它们是固定资源。 这些(GPIO6、7) 不能被更改为不同的引脚。