Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
大家好、我有一个新的.syscfg 文件、该文件是从 PinMux 文件转换而来的。 引脚多路复用功能、用于规划新 PCB 的引脚 IO、这非常有用。 现在、我要开始为这个新电路板配置软件项目、我要尝试使用 SysConfig 来帮助设置 GPIO 引脚多路复用、我已经意识到、当从头开始创建一个新的 SysConfig 自拍时、会出现一个"软件产品"下拉菜单。 此下拉列表最初为空、但从 该帖子中、我可以添加 C2000Ware 目录(C:\ti\c2000\C2000Ware_3_02_00_00)、然后显示名为 C2000 SysConfig 的软件产品

然后指定软件产品会显示不同的 SysConfig 接口。 这些差异如下所述。
这是指定了软件产品的 SysConfig

这是未指定软件产品的 SysConfig:

我的问题是:
- 是否有用户指南解释了这两个用例之间的差异(有无软件包、专门针对 C2000/f28388D)? 如果有、则可能忽略以下问题:
- 为什么一个生成 board.h/.c、另一个 f2838x_pinmux.h/.c 和 pinmux.h/.c?
- 我能否在两个用例之间迁移 SysConfig? 具体而言、事后我可以使用用于 PinMux 和_add_软件产品的.syscfg 文件吗?
- 如果我选择仅使用 f2838x_pinmux/pinmux 而不是 board.h/board.c、我会缺少什么?
谢谢你