This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:它是否支持 Booster Pack 以外的其他自制应用、并且它是否与 TMDSSOLARUINVKIT 中的代码兼容?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28069M, TMDSCNCD28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994621/launchxl-f28069m-does-it-support-a-different-self-made-application-other-than-the-booster-packs-and-is-it-compatible-with-the-code-from-tmdssolaruinvkit

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
主题中讨论的其他器件: TMDSSOLARUINVKITTMDSCNCD28069C2000WARE

大家好、

我需要您的帮助、并就 客户的问题提供建议。

不管怎样、该 LAUNCHXL-F28069M 也可用于 controlCARD 等不同应用、还是仅限于与 BoosterPack 产品兼容? 他们希望 在自己的应用中单独使用 Launchpad、  他们已经将 MCU 芯片连接到所有引脚和 USB 以进行调试。 基本上 、他们在问是否可以 将 ADC 和 PWM 引脚用于不同的应用。 因为在 Launchpad 的原理图中、它们被专门标记为它们的用途、例如、一个 ADC 被标记为 Vdc、另外3个引脚用于3相电流等

他们还拥有一个 TMDSSOLARUINVKIT、并希望开发一种对其的扩展、这就是他们需要此 LAUNCHXL-F28069M 的原因。 他们会  使用它来控制另一个单相全桥转换器。 他们还想知道 LAUNCHXL-F28069M 是否能够支持与 TMDSSOLARUINVKIT 所用的案例代码类似的案例代码。 据说 TMDSSOLARUINVKIT 还与 LAUNCHXL-F28069M 使用的 MCU 芯片兼容、因此它们需要进行确认。 总的来说、LAUNCHXL-F28069M 能否支持 BoosterPack 以外的其他自制作应用、如果可以、它是否与 TMDSSOLARUINVKIT 的代码兼容?

请给我们启迪。 期待您的回应。 提前感谢您。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    LaunchPad 上的 F28069M 器件与相应的 controlCARD (TMDSCNCD28069)相同、因此它们当然可以运行相同的代码。不过、它们是不同的平台、一些硬件系统套件是专为 LP (如 BoosterPack)和其他 CC (TMDSSOLARUINVKIT)而设计的。

    [引用 userid="470463" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994621/launchxl-f28069m-does-it-support-a-different-self-made-application-other-than-the-booster-packs-and-is-it-compatible-with-the-code-from-tmdssolaruinvkit ]基本上 是问他们是否可以 将 ADC 和 PWM 引脚用于其他应用。 因为在 Launchpad 的原理图中、它们被专门标记为它们的用途、例如、一个 ADC 被标记为 Vdc、另外3个引脚用于3相电流等。

    假设硬件连接和代码与预期目标相匹配、它们可以将 F28069M 信号用于任何目的。LaunchPad 板将器件信号输出到可用于自定义应用中任何目的的接头位置。 有关详细信息、请参阅位于 C2000WARE 中的 LAUNCHXL-F28069M 原理图:

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28069M

    如果在 LP 上使用 CC 代码、需要检查并可能更改的一件事是 SW 中的时钟配置。 CC 有一个20MHz 板载晶体、而 LP 默认不会。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们的客户非常感谢您的详细回答。 感谢你的帮助。

    此致、

    Jonathan