This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:位置管理器 EnDat22

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992998/tms320f28379s-position-manager-endat22

器件型号:TMS320F28379S

您好!

我引用以下问题。 您能帮助提出可能的解决方案吗?

主要问题是 inputXBar 的输入1用于我们的应用程序中的 TripZone (输入2和3也是如此)、并且不适用于 enDat 库。

我们能否在 inputXBar 上使用1、2、3以外的输入? 即、我们不需要 TripZone 即可使 endat 库正常工作。

 

此致、

Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CLB X-BAR 上也提供 INPUTXBAR4、5和6。  请参阅器件技术参考手册-表9-3 (CLB X-BAR MUX)

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在努力开发位置管理器库 EnDat22。 您提到了表9-3,但哪个文档和版本?

    位置库的实际实现使用了 INPUTXBAR1、我们的应用已经使用了 INPUTXBAR1。 您能否为我们提供一条分步说明、告诉我们如何将 INPUTXBAR1重新配置为 位置库内 XBAR 的另一个输入

    此致

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="161507" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992998/tms320f28379s-position-manager-endat22/3669123 #3669123"]您提到了表9-3,但提到了哪个文档和版本?

    大家好、Davide  

    特定器件系列的产品文件夹(http://www.ti.com/product/TMS320F28379S)中提供了技术参考手册(TRM)。  您还可以查看此主题的顶部、系统在 顶部添加了指向产品文件夹的链接、如此屏幕截图所示。   在产品文件夹页面上、它将是第一个文档、位于 数据表的正下方(第二个屏幕截图)。

    [引用 userid="161507" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992998/tms320f28379s-position-manager-endat22/3669123 #3669123"]位置库的实际实现使用了我们的应用已经使用的 INPUTXBAR1。 您能否为我们提供一条分步说明、告诉我们如何将 INPUTXBAR1重新配置为 位置库内 XBAR 的另一个输入

    Davide、

    我没有亲自尝试过这种方法、但我认为在配置之后、您可能会撤消 INPUTXBAR1配置、并将其替换为其他 INPUTXBAR 之一。  输入到 CLB 中的同一信号。   查看文档并告诉我这是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lori、

    我们不知道位置管理器的内部配置、我们不想进行反向工程。 使用此库时,您能告诉我们 XBAR 的内部配置吗? 由于 TI 是位置管理器库所有者、我认为您能够轻松访问此信息。

    此致

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Davide、 我的理解是、我们正在努力让您及早访问源代码。  这将向您显示设置。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、

    是的! 我们已收到源代码的测试版。 我们尝试设置它。 如果我们遇到其他问题、我会再回来。 目前,我感谢你们的合作。

    此致

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lori、  

    由于使用了 Beta 源代码、我们可以更改配置并设置 EnDat 编码器的接口。

    非常感谢您的合作。

    此致

    Davide