This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:CLB 问题

Guru**** 2524300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994782/tms320f28388d-clb-issue

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的团队:

请帮助检查以下信息:

1 CLB 的 HLC 指令是否支持布尔值?

2 如何比较 CLB?中两个数字的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些没有具体的说明。 为了比较两个数字、您可以将这两个数字相减、然后将结果 MOV 到一个未使用的计数器中、并查看 ZRO 事件是否被触发!

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!