This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在地址0x3ff16a 处中断

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994350/tms320f28379d-break-at-address-0x3ff16a

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

当我调试代码时、我会运行到该错误中。

可能的原因是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rekha、

    感谢您联系 E2E 支持论坛。  该地址位于器件的引导 ROM 中。  如果器件在此地址区域内停止、则项目中不包含源代码/符号、因此它将显示您看到的 CCS。

    项目和符号位于 C2000Ware 中以下位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\boot_rom\f2837xd\、如果您需要在此区域中调试代码、您可以根据需要添加 ROM 符号。

    一个简单的问题是 CCS 是否自行停止或您是否出于调试原因手动停止?  根据引导模式(由引导引脚定义)、如果某些引导模式等待数据输入、则它们可能会挂起。

    通常、示例项目是为 RAM 或闪存编译的。  在任一种情况下、加载时、CCS 的某些默认值将自动设置为 main、绕过 BootROM。  如果您想调试代码的独立工作方式、可以禁用这些功能、还可以使用 EMUBOOT 选项来仿真真正的引导过程。

    最棒的

    Matthew