请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
当我调试代码时、我会运行到该错误中。

可能的原因是什么?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当我调试代码时、我会运行到该错误中。

可能的原因是什么?
提前感谢。
Rekha、
感谢您联系 E2E 支持论坛。 该地址位于器件的引导 ROM 中。 如果器件在此地址区域内停止、则项目中不包含源代码/符号、因此它将显示您看到的 CCS。
项目和符号位于 C2000Ware 中以下位置:C:\ti\c2000\C2000Ware_3_04_00_00\libraries\boot_rom\f2837xd\、如果您需要在此区域中调试代码、您可以根据需要添加 ROM 符号。
一个简单的问题是 CCS 是否自行停止或您是否出于调试原因手动停止? 根据引导模式(由引导引脚定义)、如果某些引导模式等待数据输入、则它们可能会挂起。
通常、示例项目是为 RAM 或闪存编译的。 在任一种情况下、加载时、CCS 的某些默认值将自动设置为 main、绕过 BootROM。 如果您想调试代码的独立工作方式、可以禁用这些功能、还可以使用 EMUBOOT 选项来仿真真正的引导过程。
最棒的
Matthew