This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:运行 SFRA 时找不到.csv 文件

Guru**** 2387520 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-DC-DC-BUCK, SYSCONFIG, POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992337/tms320f280049-can-not-find-csv-file-when-run-sfra

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:SFRATIDM-DC-DC-BUCKSysConfigpowerSUITE

您好、专家、

我按照用户指南运行 SFRA、一切正常、但似乎无法找到完成 SFRA 扫描后生成的.csv 文件?

无法找到文件夹 SFRAData。

对此有任何建议吗?

 参考设计:TIDM-DC-DC-BUCK C2000 数字电源 BoosterPack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    您使用的是哪个版本的 CCS? 您是否使用 SysConfig 配置工程编译并启动 SFRA?

    是否可以确认已选中"将 SFRA 数据另存为 CSV"复选框?

    SFRAData 目录应具有与发布目录相同的基本级别。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS10.1是的 、是的、该选项用于检查 SFRA 数据的保存情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    您能否在项目中打开 Kit.json 文件并让我知道文件末尾的 SFRAdata 路径变量是什么?  

    此外、 您能否检查并查看文件是否位于 SFRA 库或 powerSUITE 实用程序目录中。 过去、我看到文件在这些目录中生成。

    -Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的 Kit.json 文件:

    {
    	"MODEL": {
    		"ID": "1",
    		"PLANT": {
    			"Fsw": "200000",
    			"Fctrl": "200000",
    			"Vin": "9",
    			"Vout": "2",
    			"Iout": "1.3",
    			"Vout_SenseMax": "6.7",
    			"Vin_SenseMax": "13.3",
    			"Il_SenseMax": "7.52",
    			"Rds1": "0.008",
    			"Rds2": "0.0029",
    			"L": "0.0000048",
    			"DCR": "0.0105",
    			"Ccer": "0.000066",
    			"Celec": "0.00033",
    			"ESRcer": "0.002",
    			"ESLcer": "0",
    			"ESRelec": "0.15",
    			"ESLelec": "0",
    			"Cfltr_a": "0.0000032999999999999997",
    			"Rfltr_a": "1000",
    			"Cfltr_b": "2.2e-7",
    			"Rfltr_b": "150",
    			"Kpwm": "1"
    		},
    		"COMP": [
    			{
    				"TUNING": "12",
    				"DCL_Kp": "0",
    				"DCL_Ki": "0",
    				"A0": "1",
    				"A1": "-1.70533863669003",
    				"A2": "0.705338636690028",
    				"A3": "0",
    				"B0": "1.87415435180545",
    				"B1": "-3.09280311166274",
    				"B2": "1.27596628824834",
    				"B3": "0",
    				"z0": "6100",
    				"Qz0": "0",
    				"z1": "6100",
    				"z2": "0",
    				"p0": "0",
    				"p1": "11000",
    				"Qp1": "0",
    				"p2": "0",
    				"gain": "38904",
    				"Kp": "0",
    				"Ti": "0",
    				"Td": "0"
    			}
    		],
    		"COMP_OPTIONS": {
    			"COMP_NUM": "1",
    			"MODEL_STYLE": "0",
    			"SFRAPATH": "C:/Work/Workplace/Workplace/F28002x_DCDC converter/buck_F28004x/SFRAData/SFRAData.csv",
    			"COMP_ABS_LIMIT": "16",
    			"COMP_STYLE": "12"
    		}
    	}

    项目文件夹中没有 SFRAData 文件:

    我在下面的文件夹中搜索文件、仍然没有找到最近生成的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强、

    您可以尝试使用新的工作区吗?

    Tommy