This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:多个 TZ#39的来源

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/994883/tms320f28384d-source-of-multiple-tz-s

器件型号:TMS320F28384D

早上好、

2007应用手册《配置多个 ePWM 跳闸区域事件的源》讨论了在多个源情况下确定跳闸事件特定源的方法。  这种方法有点笨拙。  考虑到我使用的处理器是比上述文章中讨论的处理器新的一代、我想知道是否有更直接的方法在我的当前处理器上执行相同的操作。

谢谢、

伊姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还可以通过其他方法来确定较新器件上的跳闸源。
    除了  旧器件上的寄存器之外、请参考 TZOSTFLG、TZCBDFLG 等。
    此外、如果您使用 XBAR 连接跳闸输入、则还需要 使用 XBARFLGn 寄存器来跟踪通过 XBAR 生成的跳闸输入的源。
    在实现您要实现的功能时、您是否遇到任何特定问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我获得了所需结果、但仅在这个问题上遇到困难。   

    感谢他的快速回答、

    伊姆