This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:远程固件更新

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992850/tms320f28069-remote-firmware-update

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我已将 TMS320F28069用于其中一个项目、我期待实施远程固件更新功能。

我想知道远程更新 C2000 MCU 固件的可用方法是什么。

谢谢你。

Nisal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisal、

    请参阅应用手册 sprabv4。 这将告诉您如何通过 SCI (UART)执行远程固件更新。

    对于 F2806x、C2000Ware 在以下位置包含一个 SCI 闪存内核(即用于固件更新的引导加载程序)(应用手册以及疑难解答部分中都提到了此路径)

    C2000Ware_x_xx_xx_xx > device_support > f2806x > examples > c28 > f28069_sci_flash_kernel

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sira,

    感谢你的答复。 我已经尝试过通过 SCI 进行固件更新、它工作正常。 但是、为了运行脚本、您需要一台 PC。 我想知道是否有更新固件的方法、例如、使用具有 Web 连接功能的 ARM 器件。

    Nisal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisal、

    然后、您需要将串行闪存编程器功能整合到 ARM 器件中。 这是许多客户所做的事情。 与您的情况一样、他们的"主机"是另一个 MCU -因此他们使用我们的代码作为参考代码、并将该功能构建到其主机 MCU 中。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sira,

    感谢您的解释。 我将对此进行检查。

    Nisal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。