请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C-Q1 您好、香榭丽舍
我知道 GPIO12和13 被分配给 F28004x PMQ 封装的闪存测试引脚。 因此、用户不能在64引脚 Q-100器件中使用这两个引脚。 我想知道 F28002x 是否也是相同的情况。 我在"F28004x 至 F28002x 迁移指南"中发现两个 PMQ 器件都没有 GPIO12或13。 但是、F28002x 数据表中没有有关这方面的信息。 与 F28004x 是一样吗? 如果是、请在数据表中添加该注释。
谢谢、
Steve