This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:SCI 的 SWRESET

Guru**** 2953880 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993988/tms320f2812-swreset-of-sci

器件型号:TMS320F2812

尊敬的所有人:

  我们使用的是 TMS320F2812的 SCI 外设。 在通信期间、我们观察奇偶校验错误并希望重置错误标志。 数据表中提到、通过设置 SCICTL1.SWRESET = 1、我们可以复位这些标志。 我们想知道外设从复位中恢复所需的时间(即从 SCICTL.SWRESET=0)。

 谢谢、此致

    Karthik R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    遗憾的是、我们 没有该规格的确切值。  但是、我认为 在释放模块复位后不需要特意的延迟。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

     感谢您的回复。  

    此致

       Karthik R