This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:InstaSPIN-FOC 实验项目:Lab11a:启用了 fpu32的浮点支持

Guru**** 2551910 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993377/tms320f28069f-instaspin-foc-lab-project-lab11a-floating-point-support-with-the-fpu32-enabled

器件型号:TMS320F28069F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我对 motorware 中的 InstaSPIN-FOC 实验项目有疑问。

尤其是在 Lab11a 上。

lab11a 似乎不使用28069器件上提供的 fpu32;而是使用 softlib 来支持浮点。

但是、我 计划将 fpu32用于 lab11a。

我注意到 lab10a 使用 softlib 来支持浮点、而 lab10c 使用 fpu32来支持浮点。

因此、我是否可以通过 lab11a 项目创建 lab11c CCS 项目、方法与通过 lab10a 项目创建 lab10c CCS 项目类似?

感谢您的指导。

此致、

JS Yoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以参考 lab10c 来使用 fpu32、但我认为对于电机控制而言、没有必要这么做、基于 IQmath 的项目应该具有与使用浮点相同的性能。