This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何下载网络服务

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28388D, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993918/tms320f28388d-how-to-download-network-services

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我正在尝试使用 C2000Ware 示例  tcpEcho。  我的问题是,根据自述文件,我需要下载网络服务。  我在 TI 网站上找不到这个。  在本论坛的另一篇文章中、我发现以下内容: (注意事项4):

TI_Expert  5030 

您好!

您可以尝试执行以下操作吗?  

在 CCS 中打开项目并右键点击项目并打开构建设置->选择 TMS320F28388D 型号。 查看它是否继续。

完成该阶段后、您需要安装以下依赖项:

TI RTOS 可以支持 F28388D。   支持 F28388D 的 SYSBIOS 版本可从下载  

http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/sysbios/6_76_01_12/index_FDS.html

与之相对应的 XDC 工具可从下载  

http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/3_55_02_22/index_FDS.html

3. NDK 封装来自:

http://software-dl.ti.com/targetcontent/ndk/3_61_01_01/exports/ndk_f2838x_3_61_01_01.zip

4.网络串行器/解串器软件包来自:

http://software-dl.ti.com/targetcontent/ns/2_60_01_06/exports/ns_2_60_01_06.zip

但是、请浏览  至 http://software-dl.ti.com/targetcontent/ns/2_60_01_06/exports/

将显示以下消息。  此消息至少在上周出现。  那么、如何下载网络服务呢?

抱歉! 我们目前正在进行现场维护。

TI 网站的这一部分目前正在进行定期系统维护。

由此给您带来的不便、我们深表歉意、并要求您稍后再试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您直接单击链接 http://software-dl.ti.com/targetcontent/ns/2_60_01_06/exports/ns_2_60_01_06.zip ,则应该可以下载该软件包。

    链接  http://software-dl.ti.com/targetcontent/ns/2_60_01_06/exports/ 为内部链接、无法访问。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击链接会导致一个空白浏览器屏幕、这与我一直使用的结果相同。  多次点击链接会得到相同的结果。  我最终能够通过以下操作下载 zip 文件:

    1.点击链接

    2.在 新 窗口中复制浏览器链接。

    3.单击“重新加载此页”按钮。

    我不知道为什么所有这些都是必要的、但我认为这可能对可能遇到相同问题的其他人有所帮助。  如果有人能解释这种行为、我"全耳"

    在任何情况下、我都已下载所需文件并将其标记为已解决

    谢谢