请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
您好!
我正在尝试使用 C2000Ware 示例 tcpEcho。 我的问题是,根据自述文件,我需要下载网络服务。 我在 TI 网站上找不到这个。 在本论坛的另一篇文章中、我发现以下内容: (注意事项4):
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试使用 C2000Ware 示例 tcpEcho。 我的问题是,根据自述文件,我需要下载网络服务。 我在 TI 网站上找不到这个。 在本论坛的另一篇文章中、我发现以下内容: (注意事项4):
您好!
您可以尝试执行以下操作吗?
在 CCS 中打开项目并右键点击项目并打开构建设置->选择 TMS320F28388D 型号。 查看它是否继续。
完成该阶段后、您需要安装以下依赖项:
TI RTOS 可以支持 F28388D。 支持 F28388D 的 SYSBIOS 版本可从下载
与之相对应的 XDC 工具可从下载
http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/3_55_02_22/index_FDS.html
3. NDK 封装来自:
http://software-dl.ti.com/targetcontent/ndk/3_61_01_01/exports/ndk_f2838x_3_61_01_01.zip
4.网络串行器/解串器软件包来自:
http://software-dl.ti.com/targetcontent/ns/2_60_01_06/exports/ns_2_60_01_06.zip
但是、请浏览 至 http://software-dl.ti.com/targetcontent/ns/2_60_01_06/exports/
将显示以下消息。 此消息至少在上周出现。 那么、如何下载网络服务呢?
|
由此给您带来的不便、我们深表歉意、并要求您稍后再试。
您好,
如果您直接单击链接 http://software-dl.ti.com/targetcontent/ns/2_60_01_06/exports/ns_2_60_01_06.zip ,则应该可以下载该软件包。
链接 http://software-dl.ti.com/targetcontent/ns/2_60_01_06/exports/ 为内部链接、无法访问。
此致
Siddharth
单击链接会导致一个空白浏览器屏幕、这与我一直使用的结果相同。 多次点击链接会得到相同的结果。 我最终能够通过以下操作下载 zip 文件:
1.点击链接
2.在 新 窗口中复制浏览器链接。
3.单击“重新加载此页”按钮。
我不知道为什么所有这些都是必要的、但我认为这可能对可能遇到相同问题的其他人有所帮助。 如果有人能解释这种行为、我"全耳"
在任何情况下、我都已下载所需文件并将其标记为已解决
谢谢