This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:信号接地和电源电路接地之间的连接

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993995/tmdxiddk379d-the-connection-between-signal-ground-and-power-circuit-ground

器件型号:TMDXIDDK379D

尊敬的团队:

我的客户对信号接地和电源电路接地之间的连接关系有一些疑问。

下图是 IDDK 开发套件的顶部原理图。 其中、HOT GND 是电源接地、COLD GND 是控制接地。 开发套件提供两种不同的接地连接。

开发套件的默认连接方法是将正极板的各种接地端连接在一起、而电路板只有一个接地端。

他想知道在什么情况下、可以区分电源接地和控制接地。  

我们是否有相关文档?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色、

    我们没有一个专门的文件。 IDDK 硬件用户指南中提供了一些指导。 混合电源和控制 GND 可降低信噪比、从而降低感测到的信号的保真度。 IDDK 提供了在多个位置测试电源连接和控制 GND 的选项、以研究 GND 混合的影响。