This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:同一输入 XBAR 是否可用于 XINT 和其他 GPIO

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993917/tms320f28386d-q1-can-the-same-input-xbar-be-used-for-xint-and-for-another-gpio

器件型号:TMS320F28386D-Q1

我在配置外部中断 XINT1、如 GPIO_ex3_interrupt 示例中所示。 在本示例中、我了解到输入 XBAR 4是从 TRM 和 GPIO.C 中使用的 但在 syscfg 中未配置输入 X-bar。

然后、我向 syscfg 添加了输入 X-bar 4、并为此提供了另一个 GPIO 输入。 没有构建/配置问题。 我的理解是、我已将相同的输入 XBAR 配置为两个 GPIO 引脚、一个通过代码作为 XINT1的源、另一个通过 syscfg 将另一个 GPIO 输入连接到它。  

我想知道的是、如果我使用 XINT1、我是否可以将 INPUTXBAR4用作 XINT1的源之外的任何其他用途?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果有人可以删除该问题、这将很有帮助。 这个问题是不相关的,我找到了答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、看起来这已经解决了。  让我们 关闭这个。