This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:SFRA 设置

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993560/tms320f280049-sfra-setting

器件型号:TMS320F280049
主题中讨论的其他器件:SFRATIDM-DC-DC-BUCK

您好!

我正在尝试在我的电源上实现 SFRA。 文档中指出、SFRA 使用标么值。 那么、在应用注入和收集功能之前、我是否必须将基准电压和输出电压读数除以4096 (12位 ADC)? 此外、如果我在控制计算中使用定点、那么我无法在 SFRA 函数中使用浮点?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahmed、

    是的、我们仅支持 F280049上的浮点版本、因为器件本身是浮点版本。 您需要将 ADC 读数除以4096。  

    在定点中进行控制没有任何优势、

    请参阅 SDK 中的示例以了解其用法。 TIDM-DC-DC-BUCK 就是一个很好的例子