This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:用于具有单个 DC-Link 分流器的 PMSM 的无传感器 FOC 示例项目

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F280025C2000WARE

您好!  

1.能否从 MotorControl SDK 等获取下面应用报告中使用的工程?

https://www.ti.com/lit/an/spract7/spract7.pdf

2. 是否可以控制 C2000以嵌套中断处理?

谢谢、

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt ]1. 我能否从 MotorControl SDK 等获取以下应用报告中使用的工程?

    抱歉、您使用的 F28379D 没有此类公开发布示例项目、只有具有 instaspin focc 的 F280049C 项目。 请联系您的 TI 销售人员或 FAE 以获取请求 URL。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt ]2.  是否可以控制 C2000以嵌套中断处理?[/quot]

    请参考以下内容: https://software-dl.ti.com/C2000/docs/c28x_interrupt_nesting/html/index.html 这个回答了有关如何在 C2000上支持嵌套中断的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt/3661799 #3661799"]仅使用 instaspin _focc 的 F280049C 项目。

    好的、请告诉我 F280049C 示例项目的位置。

    在 URL 中、有一个用于 PMSM 电机单分流无传感器矢量控制的 MCU (Renesas RX62T)。

    是否有具有类似功能的 TI MCU?

    如果有这样的功能、请告诉我适用的器件。

    https://www.renesas.com/jp/ja/document/apn/rx62t-single-shunt-sensorless-vector-control-permanent-magnet-synchronous-motors-pmsm-internal?language=en

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt/3662325 #3662325"]。 好的、请告诉我 F280049C 示例项目的位置。

    如上所述、请联系您的 TI 销售人员或 FAE 以获取获取 F280049C 示例项目的请求 URL。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt/3662325 #3662325"]

    在 URL 中、有一个用于 PMSM 电机单分流无传感器矢量控制的 MCU (Renesas RX62T)。

    是否有具有类似功能的 TI MCU?

    [/报价]

    详细信息在 TI 应用手册中进行了介绍。 大多数单分流器应使用类似的电流重构技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt/3662984 #3662984"]请联系您的 TI 销售人员或 FAE 以获取获取 F280049C 示例项目的请求 URL。

    是否仅为 F280049C 提供样片?

    "用于具有单个直流链路分流器的 PMSM 的无传感器 FOC"是否可以配合使用

    TMS320F280025还可以吗?

    (我想知道、除非 MCU 支持 F28002xC 和 F28004xC 等 InstaSPIN、否则它是否不起作用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 instaspin focc 在 F280049C 上实现该算法。 实际上、它与使用的 FOC 方案无关、只是一种使用 SVPWM 的电流重构技术。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="35051" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt/3661799 #3661799"]请参考以下内容: https://software-dl.ti.com/C2000/docs/c28x_interrupt_nesting/html/index.html 此部分回答了有关如何在 C2000上支持嵌套中断的问题。

    C28x 中断嵌套是否有任何示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 C2000Ware 文件夹中找到示例代码。

    C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\interrupt

    您可以   通过以下链接下载并安装 C2000Ware

    http://www.ti.com/tool/c2000ware