主题中讨论的其他器件:TMS320F280025、 C2000WARE
您好!
1.能否从 MotorControl SDK 等获取下面应用报告中使用的工程?
https://www.ti.com/lit/an/spract7/spract7.pdf
2. 是否可以控制 C2000以嵌套中断处理?
谢谢、
科基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1.能否从 MotorControl SDK 等获取下面应用报告中使用的工程?
https://www.ti.com/lit/an/spract7/spract7.pdf
2. 是否可以控制 C2000以嵌套中断处理?
谢谢、
科基
抱歉、您使用的 F28379D 没有此类公开发布示例项目、只有具有 instaspin focc 的 F280049C 项目。 请联系您的 TI 销售人员或 FAE 以获取请求 URL。
[引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt ]2. 是否可以控制 C2000以嵌套中断处理?[/quot]请参考以下内容: https://software-dl.ti.com/C2000/docs/c28x_interrupt_nesting/html/index.html 这个回答了有关如何在 C2000上支持嵌套中断的问题。
好的、请告诉我 F280049C 示例项目的位置。
在 URL 中、有一个用于 PMSM 电机单分流无传感器矢量控制的 MCU (Renesas RX62T)。
是否有具有类似功能的 TI MCU?
如果有这样的功能、请告诉我适用的器件。
如上所述、请联系您的 TI 销售人员或 FAE 以获取获取 F280049C 示例项目的请求 URL。
[引用 userid="465179" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/991279/tms320f28379d-sample-project-of-sensorless-foc-for-pmsm-with-single-dc-link-shunt/3662325 #3662325"]在 URL 中、有一个用于 PMSM 电机单分流无传感器矢量控制的 MCU (Renesas RX62T)。
是否有具有类似功能的 TI MCU?
[/报价]详细信息在 TI 应用手册中进行了介绍。 大多数单分流器应使用类似的电流重构技术。
是否仅为 F280049C 提供样片?
"用于具有单个直流链路分流器的 PMSM 的无传感器 FOC"是否可以配合使用
TMS320F280025还可以吗?
(我想知道、除非 MCU 支持 F28002xC 和 F28004xC 等 InstaSPIN、否则它是否不起作用。)
C28x 中断嵌套是否有任何示例代码?
您可以在 C2000Ware 文件夹中找到示例代码。
C:\ti\c2000Ware_3_04_00_00\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\interrupt