This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069MISO:eQEP 索引事件锁存问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/993605/tmdscncd28069miso-eqep-index-event-latch-problem

器件型号:TMDSCNCD28069MISO
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

你(们)好。

我正在 controlSUITE 中运行用于 DRV830x-HC-C2-KIT_V105的演示项目 PM_Sensorless。 我正在测试电机的编码器、它连接到 MCU 的 eQEP 模块。 它具有一些有关 索引事件锁存的有线响应。

每次通过索引位置时:
1. QPOSILAT 将会不同,并且它不是0非 QPOSMAX
相反、每次在 PWM ISR 中设置 QDL[IEL]时、QPOSCNT 为0或 QPOSMAX
我正在使用 PWM ISR 定期检查 QDLG[IEL]、但当 QDLG[IEL]置1时、QEPSTS[QDLF]有时不会更新
4. QEPSTS[PCEF]将镜像 QEPSTS[QDLF]值
5.当通过索引位置时,将设置 QFL[PCE]

我不确定发生了什么。 我没有在 f2806xqep_PM.h 中更改任何 eQEP 设置(可在 PM_Sensorless 项目中找到)

感谢您的阅读、感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以检查编码器导线是否正确连接、并参阅以下文件夹中的示例以设置 QEP。

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Sensored

    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\eQEP_pos_speed