This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:查找 SDFM 参考设计和推荐的调制器

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, TIDM-02009, ADS1203, ADS1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992535/tms320f28388d-looking-for-sdfm-reference-design-and-recommended-modulator

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: TIDM-02009ADS1203ADS1209

大家好、

我正在寻找用于 SDFM 的 TMS320F28388D 参考设计以及推荐的要连接的 Δ-Σ 调制器件。


产品页面上的参考设计(如 TIDM-02009)似乎没有 SDFM 示例。 是否有任何与 SDFM 用例相关的参考?
此外、TRM 选择 AMC1306x25作为示例调制器。 是否有任何 Δ-Σ 调制器可以连接到 SDFM? 是否有任何推荐/预期的器件要使用?

此致、
Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kurumi、

    [引用 userid="446811" url="~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992535/tms320f28388d-looking-for-sdfm-reference-design-and-recommended-modulator "]我正在寻找用于 SDFM 的 TMS320F28388D 参考设计,

    用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件

    基于分流器的隔离式电流感应

    [引用 userid="446811" URL"~/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/992535/tms320f28388d-looking-for-sdfm-reference-design-and-recommended-modulator "]推荐连接的 Δ-Σ 调制器器件。[/quot]

    AMC1306x25只是一个 SD 调制器。 还有其他 SD 调制器选项、如 AMC1304、AMC1305、ADS1203、ADS1209等

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Kurumi