This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:坞站上的 J9连接器应该被关闭、也就是说、必须将一个跳线放置在这个位置

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1161048/tms320f28335-the-j9-connector-on-the-docking-station-should-be-closed-i-e-a-jumper-must-be-put-in-the-place

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

各位专家:

你好。

我是否可以知道"坞站上的 J9连接器应关闭、即必须将跳线放置在适当的位置。"

在 E2E 帖子: (+) TMS320F28335:执行外部模式 MEX-file 'ext_comm'时出错- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、

    我认为这意味着您需要在引脚1和2之间连接跳线电缆。 请查看坞站的原理图。

    谢谢、此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    您能否将我指向实际电路板的 J9连接器?
    客户使用的集线站是 TMDSHSECDOCK 、controlCARD 集线站[R4.1]。
     e2e.ti.com/.../4848.controlCARDDockingStationR4_5F00_1_2D00_SCH.pdf

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要调暗100引脚扩展坞、而不是180引脚 HSEC  

    USBDockingState_Schematic_[R3].pdf

    e2e.ti.com/.../8308.USBDockingStation_5F00_Schematic_5F005B00_R3_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santosh、

    客户使用 的是带 f28379d 控制器卡的 TMDSHSECDOCK。
    您说他们应该使用100引脚扩展坞吗?

    请保持安全。

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。  

    对于 F28379D controlCARD、 TMDSHSECDOCK 是正确的。

    在您最初的帖子中、它讨论了 F28335、它应该使用 DIM100引脚集线站、这也是 e2e 帖子链接中提到的内容。 J9在 DIM-100引脚集线站原理图的原理图中进行了介绍。

    如果客户在 F28379D controlCARD 和 TMDSHSECDOCK 上尝试 Simulink 模型、但该模型无法正常工作、请告知客户将问题发布到 MathWorks 支持论坛。

    谢谢、此致、

    桑托什