Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
您好!
我想创建一个项目、其中 SYSBIOS 在两个 CPU 上运行、两个 CLA 并行运行。 为此、我为 CLA 保留了本机共享 RAM、我正在尝试在两个 CPU 之间共享全局共享 RAM。
首先、我已将 GS0至7分配给 CPU1、将 GS8至15分配给 CPU2、但它不起作用。 然后、我只将 GS0提供给 CPU1、将 GS1提供给 CPU2、它运行得很好。 如果我以任意组合使用任何 GS0到 GS2扇区、则工程可以正常工作、 但对于任何不同扇区、程序 不能在使用 GS3到15扇区的任何 CPU 中正确加载。
前三个部门与其余部门之间是否有任何差异? 我已经阅读了数据表、没有看到任何东西、并且我已经调试了配置寄存器:GSxMSEL 已正确配置、允许所有存储器访问、并且未设置存储器错误闪存。
提前感谢!
此致、
Javier